This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH2832:传播延迟或组延迟信息

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6521, LMH6881, LMH2832, LMH6882, LMH6517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1345914/lmh2832-propagation-delay-or-group-delay-information

器件型号:LMH2832
主题中讨论的其他器件: LMH6882、LMH6521、 LMH6517、LMH6881

您好 TI 团队

您是否有关于  LMH2832的传播延迟或群延迟信息

有关该系列中相同器件的相同问题:

LMH6882
LMH6521
LMH6517

对于 LMH6517、我可以找到群时延数字、但尚不清楚如何在其中得到负值:这是否相对于特定的衰减水平?  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    您能否详细说明您的电路需求和注意事项?  群延迟需要完整电路信息和基准测量值、但您可以在仿真中了解传播延迟:

    1.根据特定频率设置电路

    2.进行相位响应测量/仿真

    3、了解工作频率,评估相移,转化为时间单位

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、  

    感谢您的回答

    VGA 专门用于在350M 运行的基带接口中、用于驱动正交调制器和解调器

    所有4个器件都有足够的动态性能以适应我们的应用、但用于选择的关键参数是群延迟(或通过器件的传播延迟)  

    我将尝试进行仿真、但任何进一步的数据都超出了欢迎的范围、

    关于 LMH6517的群延迟图、我想知道如何读取它、考虑到对于频率低于350M 和一些衰减、群延迟为负  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    感谢您扩展设计需求。  我可以与我的团队核实任何测量群延迟的现有方法、并提供所需估计时间。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:  

    我设法使用 Tina 参考电路进行估算、

    在本演示中、我将尝试对其他器件  

    如果模拟对于此参数是可靠的,这可能足够了,您的团队可以节省测试时间:)  

    谢谢

    阿尔贝托  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    我很高兴听到您能够在仿真中找到值。  如果您不认为结果有用、或如果您想分享您的结果以征求我团队的意见、请随时向我通报最新情况。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alec

    以下是测量结果的一些快照、

    LMH2832

    通过仿真得出:大约210ps  (Δ Vout-Vin)

     

     

    LMH6881

    通过仿真可知:大约70 ps? (Δ Vout-Vin)

     

    LMH6521

    来自模拟: ?

    LMH6517

    无型号,来自数据表,大约70 ps?

    如果我很好地理解结果、主要问题似乎与
    LMH6521: 不清楚如何解读结果
    LMH6517:  不清楚如何解读结果、尤其是负群延迟值
    是否有相关注意事项?
    BTW,我们已为 LMH6882、LMH6521订购了评估板以便执行一些测量  
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    明天我会介绍这些结果。  感谢您的分享。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    我可以分享以下有关 负群延迟的简要说明和示例

    我仍在努力了解对您的价值。

    此致!

    亚历克