This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4631:输入保护二极管

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4631

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1348854/ths4631-input-protection-diode

器件型号:THS4631

a:THS4631的输入端子之间是否内置了保护二极管?

b.如果它是内置的、您能否告诉我电流-电压特征和使用条件?

             例如、如下所示、  

      Vf = 710mV (典型值)  @ 1mA、Ta = 25℃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    针对您的问题、我将查看我们的 THS4631器件。  我在星期一结束时通过电子邮件(您可能已抄送)提供了更新的时间表、以了解有关 THS4631输入结构的信息。

    谢谢你。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经通过电子邮件回复了为 Keysight 提供支持的现场工程师。  如果您本周没有收到他们的回复、请在此处回复。  否则、您可以将此线程关闭为"已解析"。

    此致!

    亚历克