This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221-Q1:缺少 RGV16图

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: INA3221, INA3221-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1349484/ina3221-q1-rgv16-drawing-missing

器件型号:INA3221-Q1
主题中讨论的其他器件:INA3221

团队、

 TI.com 上的数据表中缺少 RGV16封装图(-缺少封装/尺寸放大器的技术图、只有第一页。

可以在  TI 在线封装库中找到相同的文档。

您能提供  RGV16的完整图纸  吗?  

您是否也可以更新 INA3221AQRGWRQ1 数据表?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piotr:  

    我将联系系统部门为您查找这些信息。 我明天会回复您、并得到 Systems 的回复。  

    此致!

    穆罕默 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piotr:  

    该封装显示在 INA3221的数据表中、好像有误、但它没有显示在 INA3221-Q1数据表中: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina3221.pdf。感谢您提请我们注意这一点、我将向系统提交本期内容、以查看他们是否可以更新 INA3221-Q1数据表。  

    此致!

    穆罕默