This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV796-Q1:您可以建议 Q 级和双通道版本吗?

Guru**** 2509365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9062-Q1, LMV796-Q1, TLV9061-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1350856/lmv796-q1-can-you-suggest-q-grade-and-dual-channel-version

器件型号:LMV796-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV9061-Q1、TLV9062-Q1

您好  

您能否建议  LMV796-Q1的 Q 级和双通道版本

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMV796-Q1符合汽车标准。

    该网站建议将 TLV9061-Q1作为替代器件(但它们的特性并不完全相同)。 双通道版本是 TLV9062-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 PYTSAI:

    我同意 Clemens 的说法、TLV9062-Q1相近、但却有一些主要的规格差异。 稍高的最大失调电压、更小的 GBW 和压摆率以及更高的电压噪声。 我提供了以下两种器件之间的比较表。

    您是否具备使用此器件的应用、以便我们评估最佳适配器件?

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    如果规格需要等于或高于  LMV796-Q1、您也可以推荐吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PYTsai:

    在所有规格上、我们没有比 LMV796-Q1更好的器件。 这就是我们询问应用如何使用器件的原因、因为并非每个性能规格都是必需的。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    客户正在进行汽车液位感应  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PYTsai,

    您是否有原理图或器件的输入/输出? 通常、液体感应不是高速应用。 它们是否施加了大量的增益?

    如果您不想在公共论坛上分享原理图、请发送电子邮件。

    此致!
    杰瑞