This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B-Q1:LM2903B-Q1在断电期间的输入级行为

Guru**** 2811545 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903B-Q1, LM2903B, LM193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1350407/lm2903b-q1-input-stage-behaviour-of-lm2903b-q1-during-power-off-condition

器件型号:LM2903B-Q1
主题中讨论的其他器件: LM2903BLM193

您好、TI!

很抱歉创建新申请、因为我无法重新打开上一主题 LM2903-Q1:LM2903-Q1的输入泄漏电流-放大器论坛-放大器- TI E2E 支持论坛 

我有一个关于 LM2903B-Q1内部电路的问题。 我已将15V 连接到 LM2903B-Q1的同相输入、后者具有400nF 电容器和10M Ω 并联电阻、当发生断电情况时、15V 将在5秒内放电10M Ω。 我想了解输入级在这种情况下的行为。 由于如下图所示、 LM2903B-Q1内部电路具有二极管 D1、二极管 D1将在断电情况下被正向偏置、因此、晶体管 Q2基极将检测到电压且其集电极和发射极处于地电势。 因此、我想知道 Q2的基极到发射极击穿电压。  

此致、

Manoj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manoj:

    我们无法评论特定的内部器件特性...但可以这么说、这些 PNP 晶体管具有很大的反向 VBE 容差、可以承受40V 的绝对最大值。

    输入设计为在电源关闭且无损坏("失效防护"输入)的情况下处理40V 电压。

    在室温条件下、PA 中会存在泄漏、在125°C 条件下泄漏电流高达15-20nA。 在15V 时、它看起来大约为12nA。

    请注意、在电源开启时、会有偏置电流(~3.5nA)从输入端流向地面(帮助为电容器充电)。 当电源崩溃时、当输入低于 Vcc 大约1V 时、电流将停止、因此电源崩溃速率也可能影响您的时序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    感谢您提供的信息。 这将有助于进行我的容差计算。

    此致、

    Manoj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    我想对漏电流测量进行快速测试、但遗憾的是、我没有 LM2903B IC。 我只有 LM193、因此假设两个 ICS 内部输入电路相同、我想使用 LM193进行测试。 我的理解是否正确?  

    此致

    Manoj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manoj:

    最初的 LM193和 LM2903B 处于不同的制造工艺中。 LM193采用50年的双极工艺、而"B"采用现代双极工艺。 这两者之间的内部泄漏不相同-可能相差10倍。

    上述达到15nA 的功率放大器源于几年前我在 LM2903B 上进行的测量-这就是您应该看到的结果。 但在室温下、两者都应该处于低 PA -高温是您会看到差异的地方。