This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2392:最小电源电压的绝对最大额定值

Guru**** 2973800 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1350951/opa2392-absolute-maximum-ratings-of-minimum-supply-voltage

器件型号:OPA2392
主题中讨论的其他器件:OPA392

大家好、

我可以知道在单电源和双电源条件下最低电源电压的绝对最大额定值吗?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6V 的绝对最大电源电压意味着在单电源配置中最大+6V、或者在双电源配置中最大+/-3V。 除非您是指反向电源电压为0.3V、否则没有绝对的最小规格额定值。  OPA392线性运行的额定电源电压范围为1.7V (或者+/-0.85V)至5.5V (+/-2.75V)。