This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA114:在微安培中感测直流电流

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: INA114, INA2321, INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1350519/ina114-sensing-direct-current-in-microampers

器件型号:INA114
主题中讨论的其他器件: INA2321INA333

您好! 我一直在锁定检测微安级直流电流的方法、我的想法是使用1欧姆的分流电阻器从电流到电压、对其进行放大并使用10位 ADC 对其进行感应 、我的问题是我不知道要使用哪种放大器、 我采用的是光学741、但输入电流/电压太低、因此我切换到仪表放大器 INA2321、但问题仍然存在、我将尝试使用 INA114。 我希望有人以前已经做过类似的工作,很多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我有几个问题可以帮助我们提出建议。  

    1. 您的电源电压是多少?
    2. 什么是共模电压?
    3. 什么会产生您要测量的微安级电流?
    4. 测量是高侧测量还是低侧测量?

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1.-我为 v+和 0v -提供5V 电压、 为水表提供3V 电压

    2.- My Vdiff 的电压从30uV 变为70uV

    3.-它是一个待机水表、我的完整任务是感应仪表消耗的电流平均值

    4.-我试过两种、但知道我使用的是高侧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶稣,  

    我们拥有的最低输入偏移电压仪表放大器是 INA333。 INA333在高增益下的最大规格约为25uV。 这几乎是您尝试测量的最小水平的100%。 因此、我建议将分流电阻器至少增加10倍。 INA114的高增益输入失调电压规格约为50uV。

    我加入了下面来自 INA114数据表的图5-3。 通过查看图5-3、您可以看到、当共模电压增加到+7.5以上或低于-7.5V 时、输出电压摆幅开始降低。 因此、我建议在+/-15V 双电源上使用0V 共模电压。 这将有助于最大程度地提高输出摆幅、并允许您在 INA 上使用更高的增益。   

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通