This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2182:过度消耗

Guru**** 2504505 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2187, OPA2189, OPA2182, OPA2350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1349908/opa2182-overconsumption

器件型号:OPA2182
主题中讨论的其他器件: OPA2350、OPA2187、OPA2189

您好、我们使用 OP2182作为基准电压的缓冲器、  

放大器对85°C 过热、我们检查功耗是58mA、要知道部件动力牵引参考电路  

对于 TX:  

对于 RX:  

我们在通过电源为输出(引脚1和7)供电的同时对组件进行了拆焊以模拟其存在我们具有1、5mA 输出电流消耗  

我们力图通过外部电源(引脚8)为 OPA2182供电、我们注意到、当 OPA 电压为6、8V 时、其耗电为3、5mA;当电源电压为6、9V 时、其耗电为40mA;在两种情况下、输出均为5V

我注意到组件上的参考是: OP2182

请您能帮助我们确定问题的根本原因吗?  

此致

齐亚德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ziad,

    首先、 与几乎所有其他放大器一样 、OPA2182会随着 uF 负载而振荡、这可能会使其进入短路条件(典型65mA)并使封装升温。

    此外、您描述的3.5mA Iq 是静态条件(2 * 0.85mA)下 OPA2182 (双通道)的两倍-请参阅下文。

    请移除所有输出电容负载并重新测试电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marek,一旦所有电容器重新编程后,我便开始担心过度消耗  

    您是否会推荐另一个可以解决该问题的运算放大器?  

    由于基准电路的输出功率  

    下次不再参考基准电压时、将直接使用基准电压  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有 OPA2350可以直接驱动22uF 负载、但其失调电压和温漂不如 OPA2182。   

    您可以通过添加20欧姆的串联输出电阻器来稳定 OPA2182 -见下文-该电阻器符合25%的建议最大过冲。

    然而、如果缓冲器的输出驱动阻性负载、则环路外部的20欧姆串联电阻 会因分压器而导致 Vref 误差。  

    在这种情况下、您需要使用双反馈配置、如下所示。

    e2e.ti.com/.../OPA182-dual-feedback.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Marek、我的电路通过+15V 驱动、 OPA2350 限制为5V、您是否有+15V 的解决方案

     De OPA2187IDR 或 OPA2189IDR 可以应对这种情况吗?  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、基 准电压是由 TI 的基准电路提供的5、而不是方波、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 能够直接驱动22uF 负载的高压运算放大器- OPA2187、OPA2189都没有、OPA2xxx 也无法 处理此类负载。  

    在上面、我已经 为您提供了 两个解决方案。   只有方波可以通过观察小信号过冲来检查稳定性。