This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:用于交流感测的 AMC1301

Guru**** 2555140 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1348126/amc1301-amc1301-for-ac-sensing

器件型号:AMC1301

团队成员

我正在使用 AMC1301DWVR 来检测交流电压。 我们正在设计输出交流电压为240伏的逆变器。 我们将尝试使用 AMC1301来检测该电压。 下面给出了一个电路图。  

是否有人可以检查此电路并告诉我是否适合将此电路用于交流感应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hariom、

    几个方面:

    1. 您可能需要添加输入滤波器以消除潜在的噪声。  请参阅以下图像和数据表的第8.2.2.2节。
    2. 在输入上添加一个额外的1uF 电容器也将有助于保持电源稳定。
    3. 您可能需要增大电阻分压器值以降低功率损耗。
    4. 根据您选择的电阻器值、您似乎已经超过了器件的满量程范围。
    5. 由于您打算测量电压、因此最好使用输入阻抗较高的器件、例如 AMC1331。 否则您必须考虑较低的输入阻抗增益和偏移误差。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H·萨利赫

    根据您的建议、我对电路进行了一些改动。 我已针对以下电路进行了仿真和概念验证、并得到了预期的结果。 但我想了解如何在该电路中放大交流信号、因为我们 不会向隔离式放大器提供任何负电源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hariom、

    您可能需要下面的电阻器来使滤波器有效。

    您提到的240V 是均方根或峰值。  假设电压为240Vrms、器件输入端的峰值电压目前为:240V * 1.41*(1k /1241k)= 273mV。  此器件的线性输入范围为+-250mV。

    除了数据表中显示的内容外、如果没有保密协议、我无法详细说明器件的内部工作情况。   

    谢谢。