This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548:OPA548

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA548, OPA859

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1349636/opa548-opa548

器件型号:OPA548
主题中讨论的其他器件: OPA859

您好!

我下载了 TI 提供的 PSpice 模块。 但是、当在 LTspice 中导入时、该模块对我无效。

如果 有任何与  OPA548相似的高输出电流和高带宽运算放大器可用、请与 pspice 模块共享类似的器件。

谢谢。此致、

R Sri Raja Suman。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sri、  

    LTSpice 模型的工作原理。 我对下面的电路进行了仿真、PSpice 模型运行良好。 由于许可协议、我无法在论坛上支持 LTSpice。  

    [报价 userid="555724" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1349636/opa548-opa548 ]如果有任何高输出电流和高带宽 运算放大器可 与 OPA548类似。请与 pspice 模块分享类似器件[/报价]

    请查看所有 PSpice 模型均可在我们的产品页面中找到的图片和主题、这些模型已经过验证。  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/power/overview.html

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    我选择替代运算放大器并下载了  OPA859的 pspice 模型。 在该 pspice 模型中、我无法获取库文件。

    如果没有库文件、我无法在 LTspice 中进行仿真。 请与我分享 OPA589的库文件。

    谢谢。此致、

    R·S·拉贾·苏曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sri、  

    我选择替代运算放大器并下载了  OPA859的 pspice 模型。 在那个 pspice 模型中我无法获得一个库文件。

    可通过以下链接找到 PSpice 模型。  

    https://www.ti.com/product/OPA859#design-development

    OPA859由高速运算放大器团队提供支持。 如果您有任何问题、我会将您转移到支持团队。 如果您在 LTSpice 中对 PSpice 模型进行重要调整、则模型应该起作用。  

    此致!

    雷蒙德