This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA170:Siemens 正在寻找没有 ESD 保护二极管的替代方案

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA170, OPA310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1349825/opa170-siemens-is-looking-for-an-alternative-without-esd-protection-diodes

器件型号:OPA170
主题中讨论的其他器件: OPA310

大家好、

Siemens 正在寻找没有 ESD 保护二极管的 OPA170的替代方案。 我们是否有这样的器件可用?

谢谢、Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Stefan、  

    电源电压是多少?  
    OPA310具有失效防护 ESD 保护功能、允许输入引脚大于 V+而不损坏器件。 OPA310是低电压器件(5.5)、OPA170是高电压器件(36V)。  具有失效防护输入 ESD 的快速启用放大器

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caro、

    感谢您的支持。 由于电源电压为3.3V、OPA310在此处提供了一个很好的选项。

    斯特凡·贝斯特