This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4532:将单端2V 跨度信号转换为+- 1V pp 差动信号的参考设计。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4532, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1347191/ths4532-reference-design-of-converting-single-end-2v-span-signal-to---1v-pp-differential-signal

器件型号:THS4532
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

尊敬的朋友:

我有一个2V 范围的模拟单端信号(0.5V-2.5V)、想将其转换为+- 1V pp 差动信号。

输入信号: 0.5V 至2.5V、具有0.5V 基准电压、 也具有1.5V 的输出共模电压输入。  单端电源3V。  如何连接 THS4532?  或任何可用的参考设计?

非常感谢。

托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    THS4532可通过以下配置配置来进行单端至差分信号转换、从而满足您列出的要求:

    e2e.ti.com/.../THS4532_5F00_E2E.TSC

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。  

    谢谢你的答复。

    该图所示为 Vcm=1.5时的1V 峰值正弦波输入 Vin、 但我们的模拟信号是0至2V 单端 Vin、Vcm=0.5V (实际 Vin 为0.5V-2.5V)。

    如何改变我们的 Vin 以获得 Vout_diff =+-1V pp?  我应该将 Vin-设置为1.5V 吗?  

    目前、我将 Vin-设置为0.5V、 然后在 Vcm=1.5V 时始终得到 Vout_diff >0V。   

    谢谢!

    托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    我们的团队将与您联系。  据我所知、您在寻找+/- 1Vpp Vout、以0V (GND)为中心?

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alec

    是的、ADC (LTC2295)要求 Vout_DFF =+/- 1Vpp、 其数据表显示如下所示。

    目前、我将500mV 基准连接到 Vin-、将模拟信号(0.5V 至2.5V)连接到 Vin+、 那么我只能获得#2000到#3FFF 之间的 ADC 读数(相应的 Vout_diff = 0V 到1V、模拟信号0.5V 到1.5V)。

    我需要的是、当模拟信号= 0.5V 时、我可以读取 ADC #0000、当模拟信号= 2.5V 时、我可以读取 ADC #3FFF。

    这是电流原理图。

    谢谢!

    托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    感谢您的澄清。 当使用单电源电压运行时、输出共模电压不能设置为0V (GND)、因此差分输出信号无法以接地为中心。 在3V 单电源电压下运行时、输出共模电压范围通常约为0.75V 至2.2V。 在此应用中您是否能够采用双电源电压?

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    输出共模电压未设置为 GND。  实际上、Vocm1和 Vocm2连接到 VCMA=VCMB =1.5V 基准电压。

    在原理图中、CS (连接到 Vin+)= 0.5V 至2.5V 模拟单端输入(2V 范围)、 C_500mV (连接到 Vin-)= 0.5V 单端基准电压、该电压必须从模拟输入进行减去。

    现在、Vin+始终大于 Vin-、 这就是为什么我只能在单端输入= 0.5至1.5V (1V 跨度)时才能读取的原因。

    我想将1.5V 基准电压连接到 Vin-而不是0.5V 、但不确定这对于2V 范围的模拟输入(0.5V 至2.5V)是否适用。

    您是否可以帮助进行仿真并查看 THS4532的输出?   例如、让 Vin = 0.5V 至2.5V、 将 Vin-连接至1.5V (之前的1K 电阻器)。   

     谢谢!

    托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    由于我没有完全理解你的目标、因此我对这种困惑表示歉意。 要回答您的问题:是的、您应该将 Vin-偏置在1.5V 以偏移 CS 信号直流偏移。 以下是仿真更新、以匹配您要寻找的行为。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您进行仿真。

    您能否指出哪个输出(彩色)是 Vin、Vout_diff、是 VF1和 VF2?

    看来粉红色信号是 Vout_diff、 灰色颜色信号是 Vin、 但我不明白的是为什么第一个仿真 Vout_diff 集中在1.5V、而第二个仿真 Vout_diff 集中在 GND?  

    在仿真电路中、VF1-VF2和 Vout_diff 之间也有一个变压器。 购买、我们在实际电路中没有这样的变压器(请参阅原理图)。  所以在现实中、ADC 在没有变压器的情况下能否获得+/- 1V 的电压?  

    此时要问的另一个问题是、在仿真2中、VF1和 VF2均以1.5V 为中心、而在仿真1中、VF1以0.7V 为中心、VF2以2.2V 为中心。  两个仿真具有相同的 Vin = 0.5V 至2.5V、 为什么有如此大的差异?

    谢谢!

    托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    对于未在我提供的模拟快照中包括图例表示歉意。 不过、您可以更正哪些信号是正确的。

    我在原始仿真中包含了 VCVS、这样就可以在 TINA-TI 中使用单个测量探针。 但是、这样做不会影响信号、因为我将 VCVS 的放大值设置为1。 下面是没有 VCVS 且信号仍然相同的仿真。

    /-1V 输出差分信号之所以存在差异、是因为在 Vin-信号路径上施加了基准电压。 在我发送的第一个仿真中、基准电压为0V、以便输出以 Vocm 为中心、Vocm 设置为1.5V。 添加基准电压偏置会导致1.5V 的失调电压、这就是最近的仿真以0V 为中心的原因。  

    这也是 VF1和 VF2从原始仿真更改为最新仿真的原因。 我在发送的第一个仿真中没有捕捉到的一点是、Vin 信号具有1.5V 的直流失调电压、以便实现0.5V 至2.5V 的电压范围。 Vout+和 Vout- 也将尝试以1.5V 为中心、因为 Vocm 已设置为该值。 由于 Vin 信号的直流失调电压与 Vocm 相同、因此它导致信号失真。  

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您获得最新的仿真。

    实际上、与 VCVS 等效的更接近的无源器件是变压器。然而、我们不能使用变压器、因为我们待数字化的模拟信号是直流信号。因此、第三次仿真可以自信地获得 ADC 所需的+/- 1V 电压。

    您是否需要帮助在 Vin-= 0.5V 的情况下进行其他仿真(无 VCVS)、这是现有电路、我们可以通过 ADC 读数进行验证。

    谢谢!

    托尼

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    以下是您要查找的其他仿真:

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    非常感谢您的仿真、它对我们有很大帮助。

    此致

    托尼