This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA1620EVM:是否适合在 TPA3126D2EVM 功率级之前用作音量稳压器前置放大器?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3126D2EVM, PCM2903EVM-U, INA1620EVM, INA1620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1349945/ina1620evm-is-it-suitable-as-a-volume-regulator-pre-amp-before-a-tpa3126d2evm-power-stage

器件型号:INA1620EVM
主题中讨论的其他器件:TPA3126D2EVM、 PCM2903EVM-U、 INA1620

您好!

我正在寻找一款立体声前置放大器 EVM、它可以从 PCM2903EVM-U DAC 获取模拟音频输入、充当音量调节器、并将信号发送到 TPA3126D2EVM 功率放大器。

我的货架上已经安装了 INA1620EVM。 这是一个切实可行的解决方案吗?

在先前的论坛主题中、在 TPA3126D2EVM 上:

"请注意、我们器件上的输入引脚偏置为3Vdc。 因此单端的最大输入电压将是6Vpp。"

我期待收到您的来信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Henrik、  

    则 INA1620可以正常工作。 可以对输出进行交流耦合、因此不会对3V 偏置产生影响。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设您是在2安培级之间插入电容器。

    这2个 EVM 上是否已经连接了这些电容器或相关的焊盘岛?

    您能否更准确地解释/说明插入它们的位置、以及它们应该具有哪些值?

    谢谢你。 :-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Henrik、  

    TPA3126D2EVM 的输入具有交流耦合。 这将允许来自 INA1620EVM 的交流信号通过 TPA3126D2EVM  输入、同时阻止这些节点上的直流电位相互作用。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢! 太棒了! 谢谢你。 所以这个问题已经解决了。 :-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考虑到输入来自 PCM2903EVM-U 且输出进入 TPA3126D2EVM,您是否知道我希望在 INA1620EVM 上具有什么样的增益范围?

    (虽然标记为已解决、但我希望您阅读此主题。) :-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Henrik、  

    输入信号不能大于6Vpp。 根据另一篇文章、由于它以3V 直流为中心、因此最大输入信号是3Vpeak 或6Vpp。 在这种情况下、如果信号为3Vpeak、则增益为1。 这一切取决于最小和最大输入信号是多少。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我将查看 PCM2903EVM-U 的文档以确定它提供什么电压。