This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4992-Q1:GP 运算放大器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM6144, TLV2371, TLV9061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1352157/opa4992-q1-gp-opamp

器件型号:TLV9061

您好

我想知道单通道、双通道和四通道 封装中使用的芯片是相同的还是不同的芯片。  此外、这些部件是封装在同一个位置还是不同的位置?

TI

OPA4992QDRQ1

SOIC-14

四路有源

TI

OPA992QDCKRQ1

SOT23-5

单路-有效

TI

OPA2992QDRQ1

SOIC-8

双路-有源

此致

阿里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:LM6144

    您好

    我想知道  在双通道和四通道封装中使用的芯片是相同的还是不同的芯片。  此外、这些部件是封装在同一个位置还是不同的位置?

    TI

    LM6144BIMX/NOPB

    SOIC-14

    四路有源

    TI

    LM6142BIMX/NOPB

    SOIC-8

    双路-有源

    此致

    AL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TLV2371

    您好

    我想知道单通道、双通道和四通道 封装中使用的芯片是相同的还是不同的芯片。  此外、这些部件是封装在同一个位置还是不同的位置?

    TI

    TLV2371QDBVRQ1

    SOT23-5

    单路-有效

    TI

    TLV2372QDBVRQ1

    SOIC-8

    双路-有源

    TI

    TLV2374QDBVRQ1

    SOIC-14

    四通道-有源

    此致

    阿里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TLV9061

    您好

    我想知道单通道、双通道和四通道 封装中使用的芯片是相同的还是不同的芯片。  此外、这些部件是封装在同一个位置还是不同的位置?

    TI

    TLV9061IDBVR

    SOT23-5

    单路-有效

    TI

    TLV9062IDBVR

    SOIC-8

    双路-有源

    TI

    TLV9064IDBVR

    SOIC-14

    四通道-有源

    此致

    AL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、  

    为了简化您所询问的设备集的通信、我合并了上述4个线程。  

    无论内部裸片差异如何、我们的所有通道型号都遵循数据表规格。 有关性能方面的任何差异、请参阅器件的相应数据表。  

    要查找器件组装位置、请参阅 TI 的质量 和可靠性页面: https://www.ti.com/materialcontent/home 
    您可以搜索多个器件型号、然后显示器件的封装位置。  

    如果您还有其他问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    阿什利