This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228:电流监视器 IC 命令

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: INA228
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1348499/ina228-current-monitor-ic-recommandation

器件型号:INA228

您好、TI 团队、

我是 Volansys Technologies 的 Sanket Patadiya。
关于能够测量以下范围的电流监测器 IC、我们需要一些建议。
1.1nA 至15A
1mA 至2A

INA228 电流监测器 IC 能实现我们的目的吗? INA228是否会测量1nA 和15A 电流?

请告知。
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 团队、

    以便尽快获得反馈。
    关于能够测量以下范围的电流监测器 IC、我们需要一些建议。
    1.1uA 至15A
    2.1uA 至1A

     INA228 电流监测器 IC 能实现我们的目的吗? INA228是否会测量1uA 和1A 电流?

    请告知。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、sanket、  

    遗憾的是、测量1uA 至15A 似乎并不现实。 我们可以通过计算最大电流为15A 的 Current_LSB 来计算

    CURRENT_LSB = 15/(2^19)= 28.61uA。 这意味着每个电流 LSB 将为28.61uA。

    我们可以用第二种情况从1uA 复制到1A 来重现该数学。 CURRENT_LSB = 1 /(2^19)= 1.907uA。

    此致!

    穆罕默 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    基于最小 偏移电压 Vos = 1uV、最大满量程电压163mV。

    我们完成了以下数学运算。

    使用 Rsense = 10m Ω

    Imax= Vfs/Rsense = 163mV/10m Ω= 16.3A

    Imin=VD/Rsense Vos = 1uV/10m Ω= 0.1mA = 100uA

    上述计算是否正确? 或者这意味着我们可以使用10m Ω 分流器测量100uA 至16.3A 的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、sanket、  

    不过、这种数学计算是可行的、您必须记住 INA228的分辨率。 上面提到的数学运算代表了部件分辨率的可能性。  

    此致!

    穆罕默 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    感谢您的快速响应。

    最后一个问题是:

    对于电流测量:您更愿意将 INA228与内部 ADC 配合使用吗? 或任何其他带有外部 ADC 的电流感应放大器。  

    考虑100uA 至15A 范围

    请提供您的反馈

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、sanket、  

    您可能会将更高分辨率的 ADC 与我们的一款模拟电流检测放大器搭配使用。 下面是我们提供的同样使用 I2C 的 ADC 的链接: https://www.ti.com/data-converters/adc-circuit/products.html#1918=I2C&。下面是我们的模拟电流检测放大器列表、您可以根据系统的具体情况进行滤除: https://www.ti.com/amplifier-circuit/current-sense/products.html#-3=Analogue%20current-sense%20amplifiers&

    此致!

    穆罕默