This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2191:最小电源电压的绝对最大额定值

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1350950/ina2191-absolute-maximum-ratings-of-minimum-supply-voltage

器件型号:INA2191

大家好、

我是否可以知道最低电源电压的绝对最大额定值?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:  

    最小电源电压的绝对最大额定值为0V、这表示器件即将关闭。  

    此致!

    穆罕默 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    谢谢你的答复。 我了解最小电源电压为0V。 -0.3V 有可能应用于电源电压。 在这种情况下、IC 是否超过了绝对最大额定值?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:  

    是的、确实如此。 最小电源电压为0V 时、该器件的绝对最大值为0V。  

    此致!

    穆罕默