This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV934-N:输出上存在意外的电压电平

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV934-N
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1349959/lmv934-n-unexpected-voltage-level-on-output

器件型号:LMV934-N

尊敬的技术支持团队:

 LMV934MTX/NOPB 输出端出现意外的电压电平。

我想通过当地的 FAE 或发信息(友谊)分享波形、原理图等详细资料

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD、

    我相信我们已经有一个 e2e 友谊联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    谢谢你的答复,我道歉我迟交的答复。

    在调查意外的行为时、我发现由于 LMV934-N 过载、ADC 无法在预期的时间进行采样。

    LMV934-N 的数据表中没有过载恢复时间的任何规格、但如果您有任何基准值、您能告诉我吗?

    基本上、我认为应调整输入电压和增益、以便运算放大器不会过载(超过输出摆幅)。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD、

    我不知道它的任何数据。 过载恢复如果出现在数据表中、则是大信号过载恢复。 对于小信号、延迟将更大。 该信号是等待过载清除时的输入引脚电压差。

    不让放大器撞到电源轨、削波是有效的解决方案。 使用更快的运算放大器是另一种解决方案。 选择具有规格的运算放大器会很有帮助、但规格只是一个典型值。