您好!
我目前正在使用器件5962R1920601VXC (或 LMP7704-SP)进行设计。
从数据表中可以看出、给定的尺寸为0.43mm MAX (从器件底部到引线)和25mm MAX (引线尖端到引线尖端)。
您的团队能否提供这些维度的最低价值观?
如果从 DLA 陆地和海事图纸中得到帮助、这些尺寸将会是"A1"和"E3"尺寸。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我目前正在使用器件5962R1920601VXC (或 LMP7704-SP)进行设计。
从数据表中可以看出、给定的尺寸为0.43mm MAX (从器件底部到引线)和25mm MAX (引线尖端到引线尖端)。
您的团队能否提供这些维度的最低价值观?
如果从 DLA 陆地和海事图纸中得到帮助、这些尺寸将会是"A1"和"E3"尺寸。
谢谢!
尊敬的 Eatone:
您的团队能否提供这些维度的最小值?
我们最新的机械制图显示:最大尺寸为0.98mm,最小尺寸约为0.80mm。 请记下它。 图纸于2022年7月进行了更新。
最大25mm (引线尖端到引线尖端)。
引线从尖端到尖端的最大尺寸为25mm。 如果您需要从尖端到尖端的最小尺寸导线、我必须向机械工程师咨询。 请告诉我。
此致!
雷蒙德
尊敬的 Eatone:
LMP7704-SP 精密运算放大器-请注意、封装图将更新。 下面的链接显示了最新封装图。
引线从尖端到尖端的最大尺寸为25mm;引线从尖端到尖端的最小尺寸为24mm。
如果您有其他问题、请告知我们。
此致!
雷蒙德