This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF1208:PSpice 仿真

Guru**** 2661865 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1351624/trf1208-pspice-simulation

器件型号:TRF1208

我使用 TI 提供的 PSPICE 模型对 TRF1208的交流性能进行仿真、并得到了良好的增益图、但在仿真输出阻抗时遇到了问题。  从1A 交流电流源驱动正输出引脚时、阻抗看起来与连接到 负输出引脚的交流端接完全一样。 我不确定输出级是否正确建模。

感谢您提供的帮助和指导。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:

      未 对 PSpice 模型的输出阻抗进行精确建模。 它仅针对交流频率响应和直流参数建模。 S 参数

    此致、

    赫鲁迪