This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:PSpice 偏置点问题

Guru**** 2540260 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA855, OPA858

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1351609/opa855-pspice-bias-point-problem

器件型号:OPA855
主题中讨论的其他器件: OPA858

团队成员好、我在使用 OPA855未加密 PSpice 模型封装中的模型时遇到偏置问题(修订版 D)。

如图 1、它是一款增益为-10V/V 和输入电压为100mV 的反相放大器、预期输出电压应为-1V、 但 PSpice 模型的输出电压为5.977V、且没有虚拟短路、我不确定这是模型还是电路的问题。

因此、我使用 OPA858而不是 OPA855来测试电路、如图 也是反相放大器、增益为-10V/V、输入电压为100mV、预期输出电压为-1V、但实际输出电压为-0.998V、并且 OPA 的负输入端存在虚拟短路。

您能给我一些意见吗? 谢谢!

图1. OPA855反相放大器

图2.  OPA858反相放大器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jheng:

    我能够在 PSpice 上运行模型、并且能够获得相应的值。 它不是-1V 的原因是偏置电流与反馈网络相互作用。 对于此器件、我们建议使用大约453欧姆的反馈电阻器并相应地调整 Rg。 是否存在可能缺失的连接、或者您是否更改了.lib 文件?

    至于另一个问题、该模型考虑了器件的非理想因素、如失调电压和偏置电流。 一个 没有偏移电压或偏置电流的理想放大器将为您提供-1V 的准确值。  

    此致、

    伊格纳西奥

     e2e.ti.com/.../OPA855_5F00_Spice.zip