This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA567:Vcm 与失调电压间的关系图

Guru**** 2670045 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA567

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1350794/opa567-vcm-vs-offset-voltage-plot

器件型号:OPA567

您好、团队成员:

您是否有 OPA567的 VCM 与失调电压间的关系图?

数据表中没有图、但我的客户希望确认它的特性。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    武藤

    1. Vos 与 VCM 的斜率由 CMRR 定义。  对于不具有轨到轨输入的器件、传递函数将是一 条斜率由 CMRR 定义(将 CMRR 从 dB 转换为线性且 CMRR (LIN)= ΔVcm / ΔVos 的直线。  对于轨到轨器件、Vos 与 Vcm 之间的关系将存在中断。  此器件是一种轨到轨器件。 通常、对于这些类型的器件、数据表中会有一条曲线来显示过渡区域、但该器件没有该曲线。
    2. 可以使用 SPICE 模型模拟 Vos 与 Vcm。  对于某些轨到轨器件、该模型不包含不连续性。  但是、该模型确实包括不连续性(请参阅下文)。
    3. 本文档讨论了轨到轨输入以及 Vos 与 VCM 曲线:  https://www.ti.com/lit/wp/sboa583/sboa583.pdf
    4. 当然、该曲线是可以测量的。  但是、每个器件都将不同于其他器件。  我认为仿真结果应足以表明 Vos 与 Vcm 曲线中的不连续性。

    e2e.ti.com/.../opa567_2D00_Vos_2D00_vs_2D00_Vcm.TSC

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art-San、

    感谢您对行为和说明进行仿真。

    您是否具有使用多个单元的测量数据?

    客户希望了解转换区域的粗略变化以决定电源电压。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    地址:武藤山市

    1. 我搜索了历史文档、但没有找到此信息(器件已于2005年发布)。
    2. 共模抑制指示了共模摆幅上的预期变化。  注意 最坏情况下的共模抑制 在整个共模范围内、-0.1V < Vcm < 5.1V 是60dB (60dB = 1000V/V)。  这意味着 Vos 可在整个范围内实现5.2V/1000 = 5.2mV 的漂移。  当输入从 PMOS 转换为 NMOS 时(大约 Vcm = 3.2V)、将发生大部分移位。

    我希望这对您有所帮助。  此致、艺术