This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7031:哪款 IR LED 可与比较器搭配使用(应用手册 SNVA808)

Guru**** 2507825 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV7031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1351156/tlv7031-which-ir-led-to-use-with-comparator-applicatino-note-snva808

器件型号:TLV7031

应用手册中描绘了带 IR LED 的 TLV7031的 SVNA808 A 电路、尽管它被用作光电二极管。

该电路不能与常规光电二极管一同工作、因为它们会产生如此高的光电流、以至于10M Ω 电阻器上的电压高于 VCC。

因此、您要么需要更改10MOhm 电阻器、要么、如果您不想更改10MOhm 电阻器、就像在本例中那样、您需要使用仅产生小电流的光电二极管。

上述示例中使用了哪个 IR LED? 哪种型号? 大多数 IR LED 仅指定10uA 的最大反向电流。 但它们并未说明它们对 IR 光的敏感性(因为这不是它们的工作)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hansi、

    编写应用手册的工程师已经离开了好几年。 我没有找到关于他所使用的确切 LED 的任何注释。

    我的*guest*是,他采用常规的 T-1 3/4 (5mm) IR LED(典型在较大的遥控器)。

    请注意、大多数 IR LED 发射器都采用透明封装-因此可能会因未过滤的环境 IR 或可见光而使其饱和。

    如果您在 LED 上放置一个不透明的盖、该怎么办? 会变为零吗?

    或者用 IR 遥控器向下发射 LED 上的"管"(黑管)?

    Sorry...can't 可帮助实现更多... :^/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    澄清一下:问题之一是、当比较器输出变为低电平时、接收到 IR 信号时不会再次上升。 所以问题不是环境光( iny 我的意见)。 它是来自遥控器的 IR 光的强度。

    我的测试显示(虽然使用了光电二极管)、使用1M 电阻(而不是应用手册中的10M)一切似乎都正常、但距离仅为~20cm。 如果我再靠近一点、信号的部分就会丢失。

     到目前为止、我尝试过 Vishay TSAL6200 (IR LED)、它不在明确的软件包中。 我没有使用此电流测量电流、但它无法按预期工作、因此我预计电流会过高。

    cm² 1mW/μ s 的 IR 光、我还尝试了一种反向电流为15uA 的光电二极管。 这种光电流在我的测试场景中产生大约3uA 的光电流、而遥控器却发射 IR 光(太高)。

    我打算尝试一个指定反向电流为3uA 的光电二极管、需要另一个光电二极管的电压的1/5。

    我要考虑的另一个解决方法是将二极管接地、从而钳制 TLV7031输入端的最大电压。 在超过特定光水平时、电压将保持相等、不会进一步升高。

    我还考虑了 VCC 的肖特基二极管、但 TLV7031的输入电压不希望超过 VCC + 0.1V、因此肖特基二极管不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hansi、

    我不是光电二极管领域的专家、但我确实找到了大量在线资源来搜索"LED 作为检测器"。

    您将不得不摆弄或计算电阻器值。 每个 LED 型号都不同。

    至于电路、如果您看一下、有两个路径。

    一个是从 LED 到反相输入的直接信号、另一个滤波器通过低通滤波器(R2和 C1)、从而在同相引脚中创建长时间常数。

    IR LED 的输出有噪声。 具体思路是、低通滤波器将输出二极管信号的平均值、从而产生基准电压。 脉冲将 "实时"出现并在生成的基准电压(平均值)之间转换。 时间常数必须比脉冲速率长得多。

    R3和 R4会增加迟滞。 对于初始测试、我会移除 R4以暂时禁用迟滞。 当您"导轨"输出时、这可能是导致输出"锁存"的原因。

    如果您"导轨"输入、电容器放电将需要一些时间。

    我要做的是选择电阻器、将电阻器-二极管结的电压设置为1/2 Vs (1.5V)。

    请注意、这些是高阻抗点、使用10M 或示波器进行的任何测量都将影响实际电压(10M//10M)。 因此您将需要一个真正的高阻抗 DMM (千兆欧输入)、或者使用 CMOS 输入运算放大器构建缓冲器。

    一个技巧是用 DMM 或示波器探头的10M 电阻器和10M 输入阻抗代替、以查看此时的实际电压。