This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA140:电压跟踪电路,输出有噪声

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA140, OPA320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1351353/opa140-voltage-track-circuit-output-has-noise

器件型号:OPA140
主题中讨论的其他器件: OPA320

戒律:

客户使用 OPA140设计电压跟踪电路。 它们发现输出电压异常噪声。

绿色波形是输入正弦电压。 蓝色波形是输出正弦电压。  

无论频率如何、噪声都与正弦波叠加。

2-当输入正弦波振幅在2.2V 左右改变时,噪声开始出现。 您可以参考图2。

3其它输入振幅,如2V 或2.3-4.8V,不观察这种噪音。

4个客户尝试切断 R281、但当振幅大约为2.2V 时、噪音仍然存在。

您能帮助检查发生了什么吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haiwen,

    问题是共模范围。  对于5V 电源、共模范围为 Vcm (max)= 5V - 3.5V = 1.5V。  因此、对于该电路、可以在输出失真情况下施加的最大信号为1.5V。  对于具有5V 电源的缓冲器、OPA140不是一个好选择。  您 应该考虑使用诸如 OPA320 (轨到轨输入/输出 CMOS)之类的器件作为具有全5V 共模范围的替代产品。  共模范围的主题在  https://www.ti.com/lit/wp/sboa583/sboa583.pdf 供您参考。

    希望这些信息对您有所帮助。  此致、艺术