This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381-Q1:仿真问题

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27444, INA381, UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1351275/ina381-q1-simulation-question

器件型号:INA381-Q1
主题中讨论的其他器件:INA381UCC27524、UCC27444

您好!

客户询问 INA381仿真结果。

结果是、当 INA381A4识别出过流时、警报输出处于锁存模式、但在透明模式下运行。

当您看到栅极驱动器在特定条件下以锁存模式运行时、请查看它与栅极驱动器的组合是否不兼容。

(实际产品为 UCC27444、或者库为 UCC27524)

仿真报告:

 e2e.ti.com/.../Simulation-Report.pptx

仿真文件:  

e2e.ti.com/.../IGBT_5F00_GATE_5F00_DRIVER.DSN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我试图打开您发送的仿真文件、但似乎缺少几种器件模型、因此无法自行运行仿真。

    有时、从透明模式切换到锁存模式时、INA381型号会显示一些延迟、并且器件中实际上并不存在该延迟。 因为您在将复位引脚连接到5V 时没有看到错误、所以这可能是您的问题。

    您应通过以下方法进行实验:关闭偏置点计算(使用 SKIPBP 设置)、减小仿真的最大时间步长、然后查看这是否会解决您的问题。 您还可以尝试将复位引脚的初始条件设置为高电平。 如果这不起作用、您可以尝试通过将方波直接连接到器件的输入并运行仿真、直到输出开始锁存来调试仿真。

    当我在0.1µS 中测量部件时、它在只在几 μ s 内为 RESET 引脚供电后开始锁存、所以这不是部件的实际运行方式。

    请告诉我、这是否可以修复该问题、

    列维德弗里斯