This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2675:如何驱动具有最大增益和100MHz 带宽的100欧姆双绞线?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2673, OPA2675, OPA2677, TINA-TI, THS6222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1349819/opa2675-how-to-drive-a-100-ohm-twisted-pair-with-a-max-gain-and-100mhz-bandwidth

器件型号:OPA2675
主题中讨论的其他器件: OPA2677TINA-TITHS6222、OPA2673

您好!

我将驱动一条100欧姆的双绞线。 输入 p-p 电压约为100mV、我想尽可能放大、以保持100MHz 带宽。 您能帮助我调整无源值吗? 我尽量遵循数据表的建议、但它似乎有点不同。 我还试图将单输入转换为差分、但 Tian 给了我错误!

游泰克

e2e.ti.com/.../LineDriver.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要多大的频率范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最小低 F 侧有多大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的答复。 需要大约1MHz 到100MHz 的带宽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、在 TINA 文件中、V+运算放大器输入没有偏置电流的直流路径、您需要以某个合适的值将 Rs 添加到接地端-此外、通常情况下、您使用一些源阻抗来驱动输入平衡-非平衡变压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的笔记。

    我已修改设计、为 V+输入提供一条直流路径。 此外、我已根据数据表设置了建议的无源组件值。 但是、我已经注意到、带宽明显低于预期。 您能否告知我可能忽略了其他任何因素?

    谢谢!

    e2e.ti.com/.../5850.LineDriver.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、首先是 Mojtabe、我们需要在这里得到一个真正的平衡-非平衡变压器模型、ADT4-6T 看起来很有希望、这里是其输出与匹配的次级1:2升压

    现在您无需跨平衡-非平衡变压器进行匹配、增加这些200欧姆端接电阻可减少插入损耗并提高频率响应

    每侧各有499欧姆-非常有望在1MHz 下平缓、然后在100Mhz 下峰化一点、这将抵消最终的放大器滚降-可以向上推其增益、直到它在100Mhz 下滚降0.5dB、这样将使其均衡为平坦的放大器输出

    因此、OPA2675是 用于线路驱动器的长线路双路 CFA 的新增器件-此器件具有主动离线控制功能、因此可针对家庭线路通信网络提供目标和 PLC 应用。

    我的确为 OPA2675打开了 TINA 参考设计、这个建模的交流响应与数据表相比低得多-这个模型显然非常落后、无法使用、  

    使用2011年的模型更新试用原始的 DSL 线路驱动器、OPA2677 -好的、这看起来相当不错、是22dB 增益、我只是用一个差动到单个传感器来替代您的输出平衡-非平衡变压器、整个输出线路模型仍需要添加、 但平坦度仅比100MHz 低0.7dB。 处理您的负载模型。 输出双绞线有源输出阻抗是一个全新的世界、在 DSL 中使用过、note2e.ti.com/.../BalunInputOPA2677.TSC 也有源输出阻抗等、 问这个问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个文件位于 TINA V9中、因此您可以将其打开、  

    e2e.ti.com/.../1145.BalunInputOPA2677.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mojtaba:

    如果您有其他问题、敬请告知。  我将查看 OPA2675模型、并让我们的团队了解潜在的性能差异。  

    正如 Michael 提议的、OPA2677模型应该让您了解在此期间会发生什么。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您提供的设计。 它满足所有要求。

    两个问题:如何提取平衡-非平衡变压器(ADT4-6T)的电感。 因为我在数据表中找不到它们。

    OPA2677模型有一个额外的引脚、该引脚未包含在其数据表中! 自从您将它连接到 Vcc 后、这是否为使能/上电引脚?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mojtaba:  

    有些数据缺失了、但我认为所有重要的数据仍然显示在这里、我实际上不再做插入损耗步骤、从而弄乱了太多其他东西。  

    https://www.planetanalogue.com/measuring-modeling-wideband-baluns-for-application-to-adc-input-stages/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mojtaba:

    如果您进入 TINA-TI SPICE 仿真、然后"点击"或"双击"您的 OPA2677、则可以选择"输入宏"并查看 SPICE 模型中的引脚评估。

    对于 OPA2677 SPICE 模型、还包括禁用引脚(DISA)。  这可能是由于 TI 线路驱动器的 DSL 和 PLC 应用、这些应用通常具有禁用、关断或两种控制引脚偏置模式。  OPA2677可能一度具有"禁用"功能、或者模型工程师添加了该功能。  例如、这可以在 OPA2673/5和 THS6222中看到。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael 和 Alec

    您提供的信息在解决问题和优化电路方面非常有用。 我有一个最后的问题:有时需要将两个电容器与变压器串联以阻断直流、但 TINA 会出现不规则电路错误。 有什么方法可以解决这个问题吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mojtaba:

    TINA 难以解决使用交流耦合电容器的节点上的电流流向。  您可以尝试在该节点提供到 GND 的超高电阻路径、而这不会对电路产生太大影响、但可以为仿真器提供收敛和得出结果的方法、而不是直接将电容器保留在仿真之外。  这与稳定性分析期间使用1T 法拉和1T 亨利电容器和电感器的方式类似。  您可以在两个串联电容器之前的节点处使用1T 欧姆电阻器。

    此致!

    亚历克