This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3801:TLV3801输入噪声

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1352068/tlv3801-tlv3801-input-noise

器件型号:TLV3801

您好!

我有一个关于 TLV3801的问题。

我们需要检测非常小和非常快的脉冲。 高度约为5mV、长度为几 ns。  TLV3801DSGT 似乎非常适合此任务。

我们看到两个解决方案:

1.) 直接在小脉冲上使用 TLV3801。

我们将需要一个可通过非常小的阶跃进行调节的基准电压、但我认为没有问题。 软件可以调节电压、以可靠地检测脉冲并获得最佳抖动。 由于迟滞为2mV、我们应该始终能够在某处触发5mV 的脉冲、对吧?

2.) 我们使用高速运算放大器来预放大脉冲、例如乘以10。

这可能是更明智的解决办法,但我们不愿意这样做,因为它剥夺了灵活性。 在其他情况下、我们需要检测大脉冲、而解决方案1允许我们这样做。 此外、由于该单元已存在128次、因此增加了成本和复杂性。

我的主要问题是关于噪声。 据我了解、比较器与运算放大器非常相似。 因此、我希望输入噪声电压相似。 这是一个合理的假设吗?

数据表中未指定输入噪声、但有一些(热)噪声、对吧?

当运算放大器的输入噪声明显较小时、前置放大功能会降低过载噪声。 噪声会转化为抖动、我们希望抖动尽可能低。

我的问题基本上是:

在没有运算放大器的情况下、抖动是否会更大? (多少钱?)

谢谢

托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    托马斯

    感谢您的发帖。  所有优秀的问题和肯定是一个具有挑战性的应用。  由于输入如此小(假设没有放大功能)、我建议您考虑具有零迟滞的 TLV3811C。  与您的激光雷达类似的应用是客户尝试检测尽可能小的信号、因为偏振幅有时会非常小。  作为一个参考、你可能会考虑一个 DAC。  您可能会将 DAC 分频、以获得更高的分辨率并降低其噪声。  我来看我的设计团队能否告诉我们比较器的近似输入噪声。  与放大器不同、比较器实际上并不是要在输入端进行近似短路(极低的差分输入电压)。  例如、如果您要将输入短路、假设我们的比较器具有匹配良好的差分输入级、您将看到类似白噪声的信号。  在没有任何内部迟滞的情况下、我们必定会看起来像线性放大器。  只有当差分输入足够大时、输出才会在高电平或低电平状态下饱和。

    至于你的最后一个问题,我不知道如何回答。  当转换电压处的噪声最小时、能够以最尖锐的边沿获得最小抖动。  如果放大器帮助您从输入源创建此类波形、那么应该会改善比较器输出的抖动。   希望您能够获取我们的 EVM 来运行一些实验。

    我会尝试向您反馈我的设计团队可以提供的任何噪声性能详细信息。  希望我可以在星期一之前获得一些信息。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    托马斯

    我比预期的要早得多。  3GHz 带宽下的输入噪声为250uVrms。  我的直觉是、添加放大器可以最大程度地减少抖动、但如果您希望进一步了解、我可以与我们的高速放大器专家联系。  通过增加一点增益、您还可以对信号稍作滤波。  我假设您至少可以滤除所有低带宽噪声、甚至可以对信号进行带通滤波。  只需告诉我、我们可以将此下线了、我会邀请相关人员参加。

    再次感谢您分享您的有趣应用。   听起来像医疗

    美好的周末,Chuck