This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:当 I2C 地址为 h4A 时缺少前两个字节

Guru**** 2926890 points

Other Parts Discussed in Thread: INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1348711/ina233-missing-first-two-bytes-when-i2c-address-is-h4a

器件型号:INA233

大家好、我在定制电路板和 INA233电源监控器方面遇到了一个奇怪的问题。 我的电路板上有11个显示器、我唯一遇到的问题是地址 h4A。 仅在从器件进行读取时丢失了前两个字节。 问题可能是什么? 地址 h4A 是否有特别之处可以引起问题?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!  

    地址 h4A 与寻址 SDA 相关。 有时、连接到 SDA 会导致 SDA 线路的时序出现问题。 最好尝试使用少使用 SDA 或根本不使用 SDA 的地址连接该器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。  

    我在 SDA 上没有问题被绑在 A0上这是不是听起来很奇怪? 您是否知道 A1连接到 SCL 有任何问题? 我可以尝试该引脚。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!  

    可能只是当 A0和 A1都连接到 SDA 时、计时混乱、但有一个连接则没有问题。 遗憾的是、我对此没有太多信息。 您是否能够确认它是否有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、回答正确。 我选择 A1作为 SCL、A0作为 SDA、没有问题。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴它成功了!