This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3301EVM:您是不是从2个引脚变为3个引脚的原因?

Guru**** 2925080 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3301EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1351963/amc3301evm-was-there-a-reason-you-went-from-2-pins-to-3-pins

器件型号:AMC3301EVM

我们仍在了解问题是什么。

首先、我们在一些电路板的交流分流测量中获得杂散噪声。 经过进一步调查、我们认为这种情况发生在2个引脚板上、但 我们并不完全相信。

我们最终只使用开关板、直到所有信号都很平滑。

您可以在此处看到、其中一个测试正常、而另外两个测试正常、并且测试正常。 该信号通过 ADC、因此该表示反映了采样频率及其处理似乎较高频率噪声的能力。

其次、 我们在实验室中四处查看、发现连接 HGND 和 INN 时3330电路板无法正常工作、因为看起来像50Hz 接地噪声的波形严重失真。 很显然、您说它们应该连接起来;所以、这是合理的。

但是、 对于3301 (或3302)、当我们连接 HGND 和 INN 时、它会将 OUTN 和 OUTP 分离、这似乎会 在测量中增加直流偏置、有时甚至达到极限;这意味着我们会过早削波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、您好!

    您能简单介绍一下您的应用吗?  另外、我还有几个问题要问您。

    [报价 userid="603198" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1351963/amc3301evm-was-there-a-reason-you-went-from-2-pins-to-3-pins "]

    首先、我们在一些电路板的交流分流测量中获得杂散噪声。 经过进一步调查、我们认为这种情况发生在2个引脚板上、但 我们并不完全相信。

    我们最终只使用开关板、直到所有信号都很平滑。

    [/报价]

    您在谈论什么电路板?  该 AMC3301EVM  2块钉板是什么意思?

    [报价 userid="603198" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1351963/amc3301evm-was-there-a-reason-you-went-from-2-pins-to-3-pins "]

    其次、 我们在实验室中四处查看、发现连接 HGND 和 INN 时3330电路板无法正常工作、因为看起来像50Hz 接地噪声的波形严重失真。 很显然、您说它们应该连接起来;所以、这是合理的。

    但是、 对于3301 (或3302)、当我们连接 HGND 和 INN 时、它会将 OUTN 和 OUTP 分离、这似乎会 在测量中增加直流偏置、有时甚至达到极限;这意味着我们会过早削波。

    [/报价]

    HGND 需要连接到 INN 引脚。  您将它们连接在何处?  您能否向我发送您系统的原理图或方框图?

    谢谢。