This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL062:采用 MSOP 封装的 TL062CPWR 替代产品

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2990, LM358B, TL072H, TL082H, TL062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1352094/tl062-tl062cpwr-replacement-in-msop-package

器件型号:TL062
主题中讨论的其他器件:TL072HTL082H、OPA2990、LM358B、

嗨、团队、

我正在尝试推荐 TL062CPWR 的替代产品、因为我的客户出于供应链原因想要改用 MSOP 封装。 我发现 TL072H 和 TL082H 是可能的替代产品、但我在 MSOP 封装中看不到任何东西。 如果我缺少什么、请告知我。 TI 是否甚至提供任何类型的 MSOP 封装?

此致!

杰森·麦克斯韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    MSOP 具有不同的尺寸、具体取决于制造商。 您能否发送他们正在寻找的客户 MSOP 封装尺寸、以便我们查看是否有最佳匹配项?  

    谢谢!

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    客户想要的 MSOP 封装如下。 然而,我误解了他们的要求。 实际上、它们希望立即替换 TSSOP 中的 TL062CPWR。 我推荐了  TL072H、但他说这款器件上的 IQ/ch 并不可取。 是否有另一个器件可以作为替代产品使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 采用的与该封装等效的技术称为 VSSOP (DGS)。

    IQ 类似的器件是 OPA2990。 如果您不需要轨到轨 I/O、请考虑 LM358B。 (TSSOP 和 VSSOP 均提供。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    克莱门斯击败了我,但他在两个方面都是正确的。 您会希望指引客户使用 VSSOP (DGS)封装。 如果您不需要轨到轨连接、则还应考虑 OPA2990或 LM358B。  

    但是、LM358B 具有比 TL062更慢的压摆率、这可能是一个问题、具体取决于您的输入端是否具有快速变化的大信号。 我建议先进行验证、然后再继续介绍。  

    此致、

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的回答。 我已将它转发给客户。

    此致!

    杰森·麦克斯韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您提供更多详细信息。 我们提供快速支持。  

    此致!

    杰森·麦克斯韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    当然! 很高兴为您提供帮助!  

    此致、

    R·克利夫