This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5485-SEP:工程模型和飞行模型信息

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM6172QML-SP, LMH5485-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1348799/lmh5485-sep-information-on-engineering-models-and-flight-models

器件型号:LMH5485-SEP
主题中讨论的其他器件:LM6172QML-SP

大家好、

我的客户有兴趣使用 LMH5485DGKSEP、我们是否有此器件的工程模型和飞行模型的更多信息?

此致、

欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest

     他们是否需要用于测试/原型设计的工程模型? 那么、客户是否希望 对该器件使用完全空间的资质? 我想澄清一下两者之间的区别:例如、 LM6172QML-SP 具有 QMLV 选项和 EM 选项。 不同之处在于、完整的 QMLV 符合耐辐射保障要求、而工程模型不符合要求。  

    谢谢!
    西马  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、客户需要用于测试/原型设计的工程模型、

    它们实际上位于 LMH5485-SEP 之后、该器件目前没有防辐射版本。   我们是否有关于此零件的工程模型和飞行模型的更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、您能获得有关工程模型和飞行模型的信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest

    我认为我们应该能够提供一份、但仍不确定。 我正在与我们的团队一起探讨这一问题。 我将能够在星期五 MST 前更新您的信息。  

    谢谢!

    西马  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sima、

    请提供这些信息、因为客户迫切需要这些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest

       我与系统工程师沟通过、提到工程模型(EM)是仅用于工程评估的单元。 器件按照不合规的流程进行加工处理。 这些部件不适用于鉴定、生产、辐射测试或飞行用途。 这些零部件无法在–55°C 至125°C 的完整 MIL 额定温度范围内或运行寿命中保证其性能。 然而、SP 和 SEP 级器件经过耐辐射认证和硬化、但辐射水平不同。  

      目前没有任何 SEP 放大器具有工程模型。 我们的团队包括但没有计划发布工程/飞行模型。 不过、我们可以通过电子邮件进一步讨论这一点。 我将与您联系、并与我们的航天市场营销/系统专家进行讨论。  

    谢谢!
    西马