This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:ISO124

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1411, ISO224, AMC1400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1352375/iso124-iso124

器件型号:ISO124
主题中讨论的其他器件:AMC1411、 ISO224、 AMC1400

您好:

我可以将 VS1-连接到 GND1吗? 我想使用单个电源。

下面是我的电路图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Laker:

    否、如器件数据表的表6.3所述、此器件需要双极电源。  

    如果要使用具有单个高侧电源的器件、可以考虑 ISO224 (8.5mm 封装)或 AMC1411/AMC1400 (14mm 封装)。