This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA849:使用直流伺服反馈对输出进行输出平衡时出现问题

Guru**** 2931000 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA140, OPA192, INA849, PGA2320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1349768/ina849-issues-with-output-balancing-the-output-using-a-dc-servo-feedback

器件型号:INA849
主题中讨论的其他器件: PGA2320、OPA192、OPA140

您好!

我在差分麦克风设置中使用 INA849、如第24页的 INA849数据表中所述、增益设置为40dB。

为了灵活地设置麦克风放大器的增益、INA849后跟一个 PGA2320、从而实现40+32=76dB 的最大增益。

为了将 PGA2320输出端的直流偏移保持在最低水平、我使用 OPA140或 OPA192在 INA849上加入了一个直流伺服、通过 OPA192反馈 INA849的输出

(设置为具有100K/1uF 积分常量的积分器)、其输出直接连接到 REF 输入。

TINA 仿真表明这应该可以正常工作。

根据 Tina 原理图构建设计、INA849的输出会下降到正电源轨或负电源轨、并且无法实现直流平衡、这符合我在仿真中的预期。

如果需要、我可以发送 Tina 原理图。

导致此行为的 TINA 模型和实际器件之间的行为(内部工作)是否存在差异、或者您是否对发生这种情况的原因有何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    您能否提供完整的原理图、包括 OPA140 (或 OPA192)直流伺服和 PGA2320。 请包含电源连接。  

    麦克风的预期振幅电压范围是多少?

    是的、还请提供 TINA 仿真和 DC 伺服;这将帮助我们调试问题并验证电路。

    谢谢、此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    麦克风灵敏度大约为15mV/Pa

    我已将原理图和 TINA 文件发送给您的电子邮件作为回复。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在较高的 SPL (扬声器测试)下、PGA 的增益为0dB、因此总增益为40dB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    如果您已回复 E2E 电子邮件、请注意、我不会收到包含您的 TINA 或原理图附件的电子邮件回复。

    我已通过 E2E 私人对话与您联系、以便您分享您的原理图和 TINA 仿真文件。

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    您是否收到原理图和 TINA 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我还没有收到原理图和 TINA 仿真文件。

     今天、我要向您发送另一封私人邮件、请求获取原理图/TINA 文件。

    如果您希望我们查看原理图和/或仿真文件、请回复此帖子、并在此公共论坛中随附原理图和 TINA 文件、只需使用菜单上的"插入"按钮、即可查看下图...

    或者,如果您不想在公共论坛上发布文件,请回复私人邮件,在私人对话中附加文件...

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    给我打电话是愚蠢的,但我不能上传一个. TSC 也不是.pdf 文件。

    如果我在 PC 上输入文件的路径、我将得到响应:不允许插入文件或 URL。

    有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我刚刚给您发送了一封电子邮件。 我们将通过直接电子邮件继续对话。

    谢谢、此致、

    路易斯