This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:工作电压规格

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1349548/amc1311-working-voltage-spec

器件型号:AMC1311

大家好、

工作电压的规格是什么意思、我如何理解它并向客户解释? 我会感到备受激励。 提前感谢。

BRS、

弗朗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    谁是客户、他们的系统是什么?

    工作电压是系统中产生的以接地为基准的最大电压。 这是器件能够持续承受而不发生损坏或故障的最高电压。 此电压会影响爬电距离和介电强度等其他参数。  

    此致、
    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eva、

    系统是"整流器"。

    听起来与器件的 GND 相比、电压应力似乎有点大。 与 GND 相比、所有引脚的此值是否相同?

    BRS、

    弗朗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    最大 工作 电压 可量化     隔离器              其整个 生命周期中每天连续处理其隔离栅上的高电压的能力。 您也可以在我们的高精度实验室系列中了解详情:

    此致、

    评估