This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL103WB:我们的 Vos >AP4310EMTR-G1

Guru**** 2505075 points
Other Parts Discussed in Thread: TL103WB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1352663/tl103wb-our-vos-ap4310emtr-g1

器件型号:TL103WB

您好!  

根据主题、我们的 TL103WB Vos 为2mV、但二极管 AP4310EMTR-G1 Vos 为0.5mV。 (4倍以上)

客户担心这会影响调节精度。  

是否有任何变通解决方案?

非常感谢!

Br、  

肖恩·廖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!  

    客户是否在关注典型或最大失调电压规格?  在任何一种情况下、与 AP4310EMRT-G1相比、TL103WB 的典型最大失调电压都更低。  

    复制以下 AP4310EMRT-G1数据表以供参考:  

    如果您还有其他问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    阿什利