This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR116:TPS54062

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111, XTR116, ISO7310C, XTR110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1352475/xtr116-tps54062

器件型号:XTR116
主题中讨论的其他器件: ISO7310CXTR110、XTR111

我的更新。

我将环路 GND 连接到2引脚连接器(+24V 和 GND) 、然后让 Floate_GND (仅来自 XTR116的引脚3) 在 PCB 上"悬空"、并连接到接地 GND、正确吗?

只有 IRET 为悬空 GND?

或者、我需要为传感器 GND 配备 ISO7310C 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I_RET 引脚是输入电压的基准。 如果您让它悬空、您的 V_IN 将无法正确测量。 (并且一定不能将 I_RET 连接到像 I_O 或 LOOP_GND 这样的固定接地端。)

    XTR116专为从电流环路供电的电路而设计。 由于采用独立电源、您可能需要像 XTR111/XTR110这样的三线发送器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annika:

    如 Clemens 所示、LOOP_GND 不能用于2线回路发送器的配置。 V_IN 信号必须以 I_RET 节点为基准、请参阅下面的链接。

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/945188/faq-designing-with-4-20ma-current-loop-transmitters-xtrs-faq-links

    Unknown 说:
    或者传感器接地是否需要 ISO7310C?

    如果您使用 ISO7310C 数字隔离器、则必须 通过 PWM 发送传感器信号并转换为模拟信号(在模拟侧进行滤波和平均输出)。 使用低通滤波器。 对于超精密应用、这可能不够充分。  

    请告诉我您的传感应用。 也许你会像 Clemens 建议的那样需要 XTR111。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  

    我们的传感器的模拟输出介于0.5-4.5V 之间。
    我们希望使用它来创建2线变送器解决方案。 对于我们的3线解决方案、我们已经使用 XTR111。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annika:  

    我们有模拟输出在0.5-4.5V 之间的传感器。

    这里是仿真。 请确保输入信号以 IRET 引脚或节点为基准。 否则、它将不能在2线变送器中工作。  

    e2e.ti.com/.../XTR117-0.5-to-4.5V-4_2D00_20mA - 04222024.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德