This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:Vos 与共模电压间的关系

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1352570/tlv9062-vos-vs-common-mode-voltage

器件型号:TLV9062
主题中讨论的其他器件:TLV906X

您好、

我的客户想知道不同彩色曲线的含义是什么。   它们是针对不同的温度呈现不同的器件测试结果还是呈现不同的结果?  

除此之外、用户想知道在 TINA 中 VOS 是固定的还是与 Vcm 有一些关系、从说明中可以看出它包括"*输入失调电压与输入共模电压(Vos 与 Vcm)"、但我找不到。 你能告诉我吗?

Br

爱玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma、您好!

    不同颜色的曲线表示 TLV906x 的不同样本。 曲线的目的是帮助呈现失调电压的统计变化、并展示失调电压如何随共模电压而变化。  

    我们使用 EC 表中的 Vos 典型规格和 CMRR 典型规格(Vos 与 Vcm)来生成模型。 在使用 TLV9062的情况下、该模型包括 Vos 与 VCM 测试中从 NMOS 到 PMOS 晶体管对的急剧转换。  

    在这里、我将使用单位增益缓冲器并在我扫描 Vcm 时测量 Vos:

    请注意、该模型不会在不同样本之间出现不同的偏移、例如器件的实际样本大小。 该模型必须具有一些用于构建模型的固定内部输入失调电压。

    如果客户希望对输入失调电压变化的一些影响进行仿真、可以将电压源与运算放大器的同相端子串联、这将有效地表示与 Vos 相同的情况。 这意味着、如果我的模型所固有的 Vos 为300uV、那么与同相输入串联的1mV 直流源现在将让我对 Vos 为1.3mV 的放大器进行有效仿真。

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致!

    雅各布