This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE031:使用 DAC 模式特性通过电力线传输和接收数据

Guru**** 2768235 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-AFE031-DF1, AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1347724/afe031-transfer-and-receive-data-over-powerline-using-dac-mode-feature

器件型号:AFE031

您好!

我在下面的步骤中使用针对配置的 DAC 模式建立了 PLC 的传输模式

第1步:SD 引脚->低电平
第2步:DAC 引脚->低电平
第3步:INT 引脚->高电平
步骤4:配置 SPI (频率 4 MHz)
步骤5:读取所有寄存器以确保默认值-获得准确的值(SPI 通信运行良好)
步骤6:软复位寄存器->在复位寄存器中写入0x14
第7步:在 ENABLE2寄存器中偏置使能-> REF1 = 1、REF2 = 1
步骤8:所选频带-> 0 = CONTROL1寄存器(作为我们的电路)中的 CENELEC A
步骤9:清除 CONTROL2寄存器中的所有中断
第10步:在 ENABLE2寄存器中启用 ZC
第11步:写入增益->在增益寄存器中写入0x32
步骤12:启用传输模式-> PA = 1、TX = 1、DAC = 1
第13步:启用 PA_OUT -> PA_OUT = 1
第14步:清除所有中断->在复位寄存器中写入0x00
步骤15:启用 T 和 I ->在 CONTROL2寄存器中写入0x60
第16步:芯片选择引脚->低电平
第17步:DAC 引脚->高电平
步骤18:通过 SPI 将数据发送到 DAC 寄存器
第19步:芯片选择引脚->高电平


然后、我 通过示波器在 PA_OUT 引脚上捕获数据。 但我仅在 SCK 和 DIN 引脚中接收信号、无法从 PA_OUT 获得输出信号

并且我在 CONTROL1寄存器中获得了 Tx 块的响应、以便于传输

是否缺少任何配置?  或者我们无法在 pa_out 中捕获信号 ah?

请提供一个解决方案、

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mani:  

    请查看所附链路中的 DAC 模式。 请确保您能够在 Tx 窗口内发送所需的 DAC 数据。  

    https://www.ti.com/lit/an/sprac94d/sprac94d.pdf?ts = 1705429676956

    您能告诉我您在使用哪个硬件板吗? 如果您使用的是我们的 BOOSTXL-AFE031-DF1、请将 INT 上拉电阻修改为33kΩ(需要弱上拉电阻)。  

    https://www.ti.com/lit/ug/sbou223/sbou223.pdf?ts = 1712753704862&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FBOOSTXL-AFE031-DF1

    如果您使用自己的 PCB 原理图、则需要确保所有输入路径都是功率放大器(PA)的输入正确的、因为此 IC 包含多个模块化 IC 块并通过外部引脚连接。 您可以检查每个块的输入和输出的功能、确保发送输入信号并且输出正常。 在来自 SPI 输入的 DAC 输入之后、所有信号都被转换为模拟信号。  请参阅下面方框图中的标记。

    如果您不确定、您始终可以从函数发生器输入信号并检查从输入到输出的电路径。 在我们调查编码序列之前、请确保硬件或电气路径正常工作。   

    请先确认硬件连接、然后再检查编码序列。 某些编码说明、我必须咨询 C2000固件工程师或查看 TI 的示例代码。 由于您使用的是 ARM 处理器、并非所有内容都是相同的、但它应该非常相似。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@

    感谢您的答复。

    我有一个疑问、DAC 模式也是考虑 PWM 模式啊?

    如果我在 SPI 中通过 DAC 模式发送数据,我需要生成一个 PWM 信号啊? 那么我需要哪一个 IO 来生成 PWM,这是真的吗?

    在 DAC 模式中不需要 PWM 生成意味着,为什么我们要在 DAC 模式中使用该 PWM 源?

    另外一个硬件部分是正确的、正如您所说的、检查

    下面为我添加了电压读数:

    输入电源:
    PA_VS1、PA_VS2 = 15V
    AVDD1、AVDD2 = 3.3V
    DVDD = 3.3V

    在初始阶段:
    PA 电流消耗= 0.003A
    PA_OUT = 4.6V
    TX_PGA_OUT = 200mV


    使能偏置后:(Ref1、Ref2 = 1)

    PA 电流消耗= 0.003A
    PA_OUT = 7.5V
    TX_PGA_OUT = 1.7V


    CONFIG enable1寄存器后:(DAC、PA、TX = 1)

    PA 电流消耗= 0.003A
    PA_OUT = 7.5V
    TX_PGA_OUT = 2.3V


    启用 PA_OUT 后:(PA_OUT = 1)

    PA 电流消耗= 0.042A
    PA_OUT = 7.5V
    TX_PGA_OUT = 2.3V

    我可以读取 SCK 信号,但在 PA_OUT 引脚有一个7.5V 的输出,我无法从这个 PA_OUT 引脚接收任何信号

    我被提到为建立传输模式的步骤,你注意到任何奇怪的配置的传输模式

    如果你有任何计时图或示波器读数分别为 SCK , DIN , CS , DAC , PA_OUT,这肯定会帮助 我们。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mani:  

    请将 C64更改为大约~75pf/79pf/80pf/82pf、以接近76pf 的可用 C64为准。 这将与 PA 的输入阻抗相匹配。  

    https://www.ti.com/lit/ug/sbou223/sbou223.pdf?ts = 1712874695843&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    由于 PA 的输入是电容耦合的、因此输入直流电压将不起作用。 您必须使用交流输入信号、例如使用~50kHz 且振幅很低的函数发生器。 由于中间电源偏置为15Vdc、PA_OUT = 7.5Vdc 是正确的。 Tx_F_OUT 或 TX_PGA_OUT 端子上的输入信号交流振幅在50kHz 下应小于0.7Vpk。  

    如果 PA_OUT 从7.5V 摆动至12Vpk、则输入信号在 Tx 频率下应小于(12-7.5)/6.5V = 0.692Vpk。  

    由于 PA_OUT 处没有负载、因此输出电流可以忽略不计。  

    您是否能够匹配 AFE031 EVM 原理图中的 DAC 设置? 如果它不起作用、我将要求 C2000固件工程师。  

    由于我是一名硬件工程师、因此我没有为器件执行固件操作。  

    正如我说过的、我们有100多个客户在使用此器件、他们不会有问题。 请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@Raymond Zhang1

    感谢您的详细解释。

    我还有一个疑问。

    如何设置 PA = 6.5V/V 的标称增益? 作为你的图像, Rload 电阻是放置在块内右侧. 那么如何将这个标称增益设置为6.5V/V 呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mani:

    如何设置 PA = 6.5V/V 的标称增益?

    对于 PLC 应用、AFE031的内部增益固定为6.5V/V、且不可编程。  

    Tx 处有 PGA、它具有4个增益设置、这是唯一用于改变输入振幅的控制。 如果输入振幅在 DAC 或 PWM 下摆动相对较大、例如3.3Vpk 或5Vpk、则您应该为应用具有足够的可控裕度。 Tx 交流传输信号仅需在 PA 的输入信号为6.5V/V 时约0.7Vpk 或1.4Vpp 的电压摆幅。

    在 PGA 设置中、最大值 增益为1V/V、通常应针对应用衰减输入振幅(针对0.5V/V 或0.705V/V 而设置)。    

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@Raymond Zhang1

    在上图中,您的意思是在 TX_F_OUT 或 TX_PGA_OUT 端子中以50Hz 的频率提供低于0.7V 的交流输入信号,对吗?

    如果我需要给一个交流 信号的意思,我需要给一个信号只在传输周期或其他每次啊?

    一旦我完成这一操作,我可以从 PA_OUT 终端从 DAC 寄存器中写入的数据类型获得数字输出吗?

    还有一个问题,在示例电路中,没有任何电路或 IO 连接到  Tx_F_OUT 或 TX_PGA_OUT 端子 来提供交流脉冲,那么为什么我们需要提供交流脉冲,是不是必须输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mani:

    在上图中,您的意思是在 TX_F_OUT 或 TX_PGA_OUT 端子中以50Hz 频率提供低于0.7V 的交流输入信号,对吗?

    如果您要使用函数发生器检查 Tx_PGA_IN 输入端子、则需要配置 GND 以上的输入。 在下面的仿真中、交流信号的直流偏移配置为1.65Vdc、1kHz 输入信号在1.65Vdc 上以1.2Vpk (2.4Vpp)摆动。 这是输入共模电压工作范围。  

    如果您通过 SPI 端口使用 DAC 信号、则在 AFE031内部处理该 Vbias 电压。  

    如果在方波中进行0到3.3V 或0到5V 的 PWM 操作、Vbias 电压也位于 GND 之上或 PWM 信号的中点附近。  

    一旦我完成此操作,我可以从 PA_OUT 终端从哪种类型的数据写入 DAC 寄存器获得数字输出吗?

    无论您发送到 DAC 寄存器的信号是多少,输出电压都将是 LPFS 之后的6.5V/V*DAC_INPUT_振 幅。 对于 CENELEC 频带 A、LPF 的-3dB 点配置为大约90kHz (典型值)。  

    示例电路中没有任何电路 或 IO 连接到 Tx_F_OUT 或 TX_PGA_OUT 端子 以提供交流脉冲,那么为什么我们需要提供交流脉冲,是否必须获得输出?

    我不确定您参考的交流脉冲。 在 PLC 通信中、只有正弦信号通过 TX_PGA_OUT 发送。 如果您的脉冲是针对 PWM 信号的、则信号将在 Tx_F_OUT 端子上滤波平缓输出、然后再通过功率放大器的输入端。  

    客户选择 PWM 输入信号与 DAC 的原因是成本原因。 在 DAC 模式下、Tx 信号和谐波噪声将小于 PWM 模式、并且 CMU 在 DAC 模式下的性能要求比 PWM 模式更严格。 但是、如果您认为 LPFS 的级别不同、则 FSK 的 PLC 通信将是可比较的。   

        

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@Raymond Zhang1

    最后、如果我们在 PWM 模式下使用、则需要为 TX_PGA_IN 端子提供 vbias 电压。

    否则、如果我们使用 DAC 模式、就不需要提供 在 AFE031内部进行处理的任何额外输入、我们需要使用 DAC 和 CS 引脚通过 SPI 只在 DAC 寄存器中写入数据、对吧?

    但在 DAC 模式下、我们需要 在 PA_IN 和 TX_F_OUT 端子之间选择一个合适的电容值。

    我们使用 DAC 模式进行传输。 正如您说的、我们更改了该 C64级电容器。 但现在我们有了20pf 的电容器、因此我们放置了4个、没有任何电容器并联到 TX_F_OUT 和 PA_IN 端子。

    在发送数据时、我在下面的端子中看到了电压值、

    PA_IN -> 7.4至7.9V

    TX_F_OUT -> 2.0至2.6V

    查看以下值。完成所有寄存器配置后 、我读取它以进行验证:

    [2024-04-18_16:19:08:621]启用1:35

    [2024-04-18_16:19:08:712]Gain Select :50

    [2024-04-18_16:19:08:803]启用2:15

    [2024-04-18_16:19:08:908]Control 1 :72

    [2024-04-18_16:19:09:000]Control 2 :96

    [2024-04-18_16:19:09:075]重置:0

    [2024-04-18_16:19:09:180]DIE ID :0

    [2024-04-18_16:19:09:270]Revision :2

    所有值均在 DEC 中。 任何奇怪的事情。 因为仍然有问题、无法读取 PA_OUT 中的任何数据、所以只能读取噪声。

    请检查下面中所附的示波器数据。

    MOSI 数据为0xAAAA

    请检查并提供解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mani:  

    PLC 通信无法使用方波进行通信。 它必须是由 PWM 信号构成的正弦波形、然后用 LPFS 进行滤波。 无法通过 PLC 数据通信满足射频发射要求的原因。   

    在前面的回复中、我怀疑您可能有硬件导电性问题、因此我为您提供了有关如何测试硬件的说明。  

    但在 DAC 模式下,我们需要选择适当的电容器连接值 跨 PA_IN 和 TX_F_OUT 端子在右边?

    如果使用 AFE031的内部 DAC、则不需要外部连接、请参阅标记为绿色的框。 此开关为内部开关、可通过寄存器设置打开。 您必须决定是通过 PWM 模式还是 DAC 模式(AFE031的 DAC 模式为10位)发送输入数据。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@Raymond Zhang1

    如果我使用 DAC 模式、是否必须将 SPI 数据长度配置为10位?

    如果我通过 SPI 通信发送16位数据、在 AFE031 DAC 模式下是否不支持该功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mani:  

    如果我使用 DAC 模式、是否必须将 SPI 数据长度配置为10位?

    如果我通过 SPI 通信发送16位数据、在 AFE031 DAC 模式下是否不支持该功能?

    [/报价]

    是的、这是正确的、不支持。 由于寄存器只能容纳10位的数据、因此您所拥有的 SPI 数据不能超过10位。

    但是、您可以绕过 AFE031的 DAC 寄存器并通过外部端口发送信号。 许多客户已经这么做了。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    我看到您已经和我建立了 E2E 私人通信。 因此、我将关闭该查询。  

    此致!

    雷蒙德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond Zhang1:

    在 AFE031中、在 DAC 寄存器中支持10位数据传输中、我接受。 但如果我们通过 DAC 以16位数据的形式发送数据,这 只会对传输的前10位(最高10位)有意义,并自动丢弃剩余的位?。

    因此、位传输长度不会被视为必须的、对还是错?

    请阅读下面的这个主题、因为我说已经 从另一个主题中读取了这个内容。

    e2e.ti.com/.../afe031-no-dac-output

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mani:  

    DAC 数据需要根据下图发送。  

    我们已通过 E2E 私人消息交换电子邮件。 我将结束本次调查。  

    此致!

    雷蒙德