This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903-Q1:将电阻器连接到未使用通道中的输入引脚

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1345149/lm2903-q1-connecting-resistors-to-input-pins-in-unused-channel

器件型号:LM2903-Q1

大家好、

我的客户计划在 LM2903-Q1中仅使用一个通道。 在这种情况下、未使用通道的输入引脚应该直接连接到电阻器还是 GND? 根据应用手册、建议使用连接电阻器。

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shunsuk-San、

    对于接地侧、如果您可以将输入端直接连接到 GND 引脚、并在同一层使用覆铜(无过孔)、则实际上不需要电阻器。

    我们始终建议 任何时候将电阻器直接连接到 VCC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、  

    抱歉在按下"已解决"按钮后提出问题。

    当 GND 直接连接到运算放大器的输入引脚且 GND 变为正时、输入引脚上会出现过流情况并且 IC 断开。 只有1个通道中断? 或2个 IC 通道损坏?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke-san:

    由于两个通道都在同一个裸片上、因此超过一个通道上的绝对最大输入电流可能会因电气过载而损坏整个器件(通道1和通道2)。 可能只有一个通道被破坏而另一个通道仍然正常工作、 但 这不是一个可靠且一致的结果。