This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1704:输入电压

Guru**** 2659325 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1854, TLV1704, TLV1851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1352522/tlv1704-input-voltage

器件型号:TLV1704
主题中讨论的其他器件: TLV1851、TLV1854

你好


我想进行电压检测。 因此、如果电压下降、运算放大器将具有高输出。 我用3.3V 和 GND 为运算放大器供电。 但输入可以具有20V 的电压。 这是否可行、或者您是否有更好的运算放大器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV1704不允许输入电压高于电源电压。

    阈值电压是多少? 您需要多少个通道、四个还是一个通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要4个比较器、并且需要输入来承受20V、然后我将提供3.3V 的电压、因此如果没有电压、将提供高输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "不是吗? 它应该在多大的电压下切换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的原理图看起来如下图所示、但由于输入电压高于提供的电压、因此 tlv1704将不起作用。 您知道可以正常工作的比较器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV1851具有此特性。 (这是一款非常新的器件;TLV1854目前尚不存在。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 对论坛的持续支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助您是否了解现有的其他产品、以便我可以在我的项目中使用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是具有失效防护功能的20V 比较器搜索: ti.com/amplifier-circuit/comparators/products.html#1498=Catalog&2192=Fail-safe&358max=24;40

    请注意、TLV1851和 TLV1854是不同的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、我也找到了这种类型、认为这应该适用于我的项目。 感谢您的帮助。 但是、这些器件之间的差异是什么、因为我可以找到有关 TLV1854的任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV1854将具有四个通道。