This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA838:为 OPA838输出选择隔离电阻器

Guru**** 2968520 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA838

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1352500/opa838-choosing-isolation-resistor-for-opa838-output

器件型号:OPA838

尊敬的所有人:

我想根据数据表为运算放大器(OPA838)选择一个精确的隔离电阻值、OPA838对  容性负载  为了使系统能够抵抗不稳定性、我们需要添加  隔离电阻器  至运算放大器输出端、正如我们在有或没有此电阻器的情况下所做的那样、  大不相同  在  频率响应  的  闭环系统 :

为了选择隔离电阻器值、数据表建议使用此图:

我的问题:  此参数是否为闭环增益? 如果需要、如果增益与不同、则应如何选择隔离电阻器、这在图中可以看到。 例如、60dB->1000V/V?

我的 OPA838配置是  互阻抗放大器  环路增益是60dB->1000V/V、我想知道如何选择该值?

我的设计:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Behnam:  

     感谢您分享 TIA 原理图和深入研究器件数据表。 是正确的、这个图是针对闭环增益的。 这会因互阻抗配置而异、电容负载的值是多少? 我们可以通过仿真该值来选择该值、并通过稳定性分析检查相补角、以确定>30度的相补角为目标。  

    谢谢!

    西马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    非常感谢您的快速响应。

    该容性负载与我的 PCB 迹线电容相关、它可以在6pF 至25pF pF 的范围内变化、具体取决于 PCB 的长度。 您能告诉我、这句话是否正确吗?  

     根据负载电容 Cload 和 TIA 的带宽计算隔离电阻器 Riso。 假设 Cf = 33pF 且 Rf = 1k、TIA 在大约 fp = 4.823 MHz 时具有极点频率。 高于 fp 时 、增益将下降。 在假定 Cload = 100pF 且 RC 滤波器截止频率远高于 fp (例如3 x fp)的情况下、隔离电阻器应为 Riso = 110欧姆(例如100欧姆)。  例如、 Cload 为20pF、电阻器值为530欧姆。 如果我是不是正确的,你会告诉我吗?

    谢谢