This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA281-Q1:INA281-Q1是否支持双向电流检测?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: INA281-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1352711/ina281-q1-does-ina281-q1-support-bidirectional-current-sensing

器件型号:INA281-Q1

大家好、

我的客户正在考虑使用 INA281-Q1作为其电流检测解决方案、来检测流入/流出12V 电池的双向电流。 根据我的理解、由于 INA281-Q1的输入范围至少为-6V 至6V。 是否应通过适当选择分流电阻器支持双向电流检测? 我是否理解正确?  

我之所以编写此线程是为了确认问题并消除客户的顾虑、因为数据表中没有写入双向电流检测数据。

Br、

制造商