This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4521:AD8032的航空级等效网络

Guru**** 2693325 points

Other Parts Discussed in Thread: LM6172QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1351283/ths4521-aerospace-grade-equivalnet-for-ad8032

器件型号:THS4521
主题中讨论的其他器件:LM6172QML-SP

请为 AD8032推荐航空等级等效网

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    以下是我们的高速电压反馈放大器航天产品系列、从列表中、我推荐使用 LM6172QML-SP。

    比较产品(TI.com)

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的道歉

    我必须纠正我的陈述。

    我正在寻找的航空电子设备等级必须适用于航空平台、而不是航天平台/程序

    在本例中是符合 DO-254标准、ASIC/FPGA/IC 则广泛遵循该标准。

    请告诉我、当您的客户选择航空电子设备级的器件时、他们是使用符合 AEC 标准的器件来适应可靠性、还是 将使用符合特殊航天标准的 IC?

    在此、我知道 AEC 不是航空电子设备/航天标准、但人们会选择更好的可靠性、我想这样他们就可以使整个板符合 DO-254筛选要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!  

     我们可以继续讨论此 e2e 主题: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1351289/ths4509-suggest-a-aerospace-grade-equivalent-of-ltc6406ims8e-pbf-from-ti

    谢谢!

    西马