This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548:OPA548

Guru**** 2968570 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1349631/opa548-opa548

器件型号:OPA548
主题中讨论的其他器件:OPA192

您好、我们正在寻找合适的运算放大器来驱动 MOSFET (栅极电荷-95nC)、开关速度应为1KHz 到1MHz、压摆率应为200ns、输出电流应更大。 请推荐合适的运算放大器。

谢谢。此致、

R·S·拉贾·苏曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R Sri Raja Suman:

    我将帮助您解决您的问题。  我有几个跟进问题:

    1. 我认为、我们应该先为您的应用介绍功率运算放大器:  https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/power/products.html 
    2. 您希望放大器的电源电压范围是多少?
    3. 转换速率为200ns。   电压随时间的 μs 变化率(即 V/μ s)是多少?  压摆率是一个大信号事件(步长大于100mV)。  您的步长是多少?
    4. "输出电流应更大一些"是什么意思?  需要多大的输出电流?

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kay:

        Question:

    1. 我认为、我们应该先为您的应用介绍功率运算放大器:  https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/power/products.html  
    2. 您希望放大器的电源电压范围是多少?  
    3. 转换速率为200ns。   电压随时间的 μs 变化率(即 V/μ s)是多少?  压摆率是一个大信号事件(步长大于100mV)。  您的步长是多少?
    4. "输出电流应更大一些"是什么意思?  需要多大的输出电流?

        回复:

    1. 我们将检查此链接
    2. 12V 电源范围
    3. 我的意思是 MOSFET 的开关速度为200ns
    4. 为 MOSFET 栅极充电以开启 MOSFET 的输出电流。 预期输出电流大于2A、

    此致、

    R·S·拉贾·苏曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sri、  

    艺术是 OOO 今天。 对于您的要求、我还有几个问题。 一旦您告诉我们需要什么设计、我就可以为您提供仿真。  

    您注意到转换率为200ns。   电压随时间的 μs 变化率(即 V/μ s)是多少?  压摆率是一个大信号事件(步长大于100mV)。  您的步长是多少?

    假设应用需要200ns 内的快速斜坡速率。 什么是输出步长?

    例如、在200ns 内输出步长为0到0.2V、则需要0.2V/200ns = 1V/us

    我的意思是 MOSFET 的开关速度- 200ns

    大多数具有低栅源寄生电容的 NMOSFET 应该能够以200ns 的速率切换。 例如,以下 nmosfet 可能适用于该应用程序。 TI 还具有功率 NMOSFET 来驱动此应用。  

    https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRFZ44N-DataSheet-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d462533600a40153563b3a9f220d

    https://www.ti.com/power-management/mosfets/products.html?keyMatch=power%20mosfet%20selection#sort=1811;asc&

    输出电流,用于为 MOSFET 栅极充电以开启 MOSFET。 预期输出电流大于2A [/报价]

    这不会有问题。  

    您需要什么样的放大器电源范围?  [/报价]

    对于 V 至 I 电流转换器、您无需功率放大器即可驱动该应用。 您的  驾驶应用的2A±%error 是什么?  应用的输入电压电流转换为电流转换器是多少? 应用所需的压摆率是多少。 电流源是以方波还是以其他波形进行切换? 应用所驱动的负载类型是什么?

    下面是一个示例、但 OPA192的压摆率不够高、该示例在100kHz 下运行。 请具体说明实际要求。 如果压摆率要求非常高、可能必须咨询高速运算放大器团队以获得支持。  

    此致!

    雷蒙德

    [/quote]