This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA237:是否有用于负电源的数字电源监控器器件?

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1354105/ina237-is-there-a-digital-power-monitor-device-for-negative-power

器件型号:INA237
主题中讨论的其他器件:INA226

您好!

我正在寻找电源监控器件、例如用于-60V 电源的数字电源监控器。

有人知道 TI 是否有适合这种应用的数字电源监控器解决方案?

我已经检查了数字电源监控器件。 它们似乎只对正电源起作用。

谢谢。

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们没有用于-60V 电源的数字电源监控器。 但请访问 此链接以获取-48V 参考设计。 它可以通过一些微小的组件调整进行轻松调整。

    此致、Guang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:

    感谢您的回复!  这很有用!

    您是否有要销售的参考设计板? 我想得到一个用于测试。

    我还注意到 INA226的最大共模电压为36V。 但受监控的电源为-48V。 在更高电压下如何工作?

    谢谢。

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    INA226由并联稳压器供电、可在低侧配置(接地等于-48V)下有效工作。 48V (相对于 INA226 GND 现在是+48V)通过电阻分压器 R1/R2进行检测。 借助于这两个技巧、INA226检测到的所有电压都 符合标准。

    有关更详细的讨论、请参阅第2.1节。

    遗憾的是、我们没有待销售的电路板。

    此致、Guang