This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA223:使用 Vout 来调节稳压器输出

Guru**** 2583715 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130A, INA223, LMP8646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1353566/ina223-using-vout-to-adjust-voltage-regulator-output

器件型号:INA223
主题中讨论的其他器件:TPS62130A、、 LMP8646

我将研究一个提供具有恒定功率的负载电阻器的概念。 我目前的方法是使用 TPS62130A 为负载供电、并在负载电源模式下使用 INA223通过反馈引脚调整输出电压。 我可以回顾这一概念的参考设计吗? 在计算 INA223的 Vout 信号和 Vreg 反馈引脚之间的电阻时、我遇到了困难。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不喜欢这样的参考设计。 LMP8646数据表第8.2节中有一个限流器示例。 这是我能想到的最接近的。

    此致、Guang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:

    感谢您的建议。 我将深入研究该部分、如果我有更多问题、请发布新问题。

    此致!

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    听起来不错、我们将随时为您提供帮助。

    此致、Guang