This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32401:帮助推荐 ADI 的替代产品

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ONET4201PA, LMH32401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1353248/lmh32401-help-recommend-alternative-of-adi

器件型号:LMH32401
主题中讨论的其他器件:ONET4201PA

大家好、

您能帮助检查一下我们是否有以下器件的替代产品吗?

MAX40659ETA+T (需要仔细检查)

MAX3748HETE+T--(LMH32401IRGTT 非 P2P)

谢谢

利利连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lillian:

    对于 MAX40659、我们推荐 LMH32401作为最接近的选择。 对于 MAX3748、我们推荐使用 ONET4201PA。

    此致、

    伊格纳西奥