This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6482:LMC6482IM 和 LMC6482AIM 之间的区别

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1354224/lmc6482-what-is-the-difference-between-lmc6482im-and-lmc6482aim

器件型号:LMC6482

LMC6482IM 和 LMC6482AIM (非 A 与 "A")之间的区别是什么。 我搜索了数据表和 TI 网站、唯一能找到的"A"版本参考 是封装。

您能否向我指出一个显示了两个部分比较的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如第5.6/5.7节所示、A 模型能够更好地保证电气特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ED:  

    Unknown 说:
    可以让我找到一个显示了两个部分的比较的文档。

    正如克莱门斯所指出的,部分差异列于第5.6节和第5.7节。 我突出显示了其中的一些、但请搜索数据表、以防漏掉其中的一些。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您指出这一点...