This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301-Q1:如何选择输入滤波器组件参数

Guru**** 2962220 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1353205/amc1301-q1-how-to-select-the-input-filter-components-parameters

器件型号:AMC1301-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1301

在 AMC1301数据表中、有针对输入滤波器元件设计的注释。

据说、C6 C5必须比 C5低10-20倍。  

您能说明背后的原因吗? 在我的电路中、似乎需要将 C5 C6增加到100nF 来滤除 CM 噪声、以免触发失效防护功能。

如果我选择 C5 C6为100nF 而保持 C5 10nF、会有什么后果/缺点? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haibo、

    感谢您的提问! 您的应用是什么?

    经过滤波之后您的输入是什么样子的? 您的 CM 噪声频率是多少?

    我们建议将 C6和 C7的系数降低10-20X、以便有效衰减不需要的噪声、同时确保所需信号通过时具有最小失真。 我们在此处指定的比率旨在平衡噪声抑制与 信号精度之间的权衡。

    如果选择使 C6和 C7的系数为10倍或高于 C5、则容差不匹配可能会导致两个输入出现不同的截止频率、从而可能产生差分电压。 这可能导致噪声滤波不足或目标信号衰减过大。 您可能正在切断低于噪声检测位置的频率。

    我们建议 为输入滤波器选择精度非常高的电阻器和电容器。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Eva,谢谢你的答复。 我的应用与数据表中的基准电路完全相同。 仅 Rshunt ~3m Ω。

    而且噪声来自开关上升沿或下降沿、频率应为几 MHz。

    最初、C6 C7的值与建议的1nF 相同、但始终触发失效防护功能。 这就是我将它们的值从1nF 扩大到100nF 的原因。 采样信号的频率是70kHz、所以我认为现在截止频率是~160kHz、应该可以很好地进行采样了。

    这种不匹配可能具有潜在的风险。 你有什么建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haibo、

    您的截止频率确实看起来足够高。 如果 C6和 C7的这些值适用于您的系统、我认为是可以的。 为了解决不匹配问题、我们建议特别使用精度非常高的电阻器和电容器。 这将有助于减少不匹配的可能性。   

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eva、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不客气、Haibo。 如果您还有任何问题、敬请告知!