This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2024M:TLE2024MDW

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4991, TLE2024, TLE2024M, OPA4990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1354347/tle2024m-tle2024mdw

器件型号:TLE2024M
主题中讨论的其他器件:TLE2024、、 OPA4990、OPA4991

您好、先生!

您能否告知我 TLE2024MDW 是否已停产。

如果是,您是否可以建议更换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DW 表示塑料 SOIC 封装、因此这不是军用 TLE2024M、而是军用温度范围内的正常 TLE2024。

     TLE2024MDW 已停产。

    类似器件也是 OPA4990和 OPA4991。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwangho:

    [QUOTE USERID="603942" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1354347/tle2024m-tle2024mdw 可否告知我 TLE2024MDW 是否已废弃。

    TLE2024IDW 将被淘汰、如 Clemens 所指出、TLEMDW 将停产;其他封装正在供货、请参阅下图。   

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德