This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074:TL074CDR 输出最大电流

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TL074, TL074H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1354260/tl074-tl074cdr-output-maximum-current

器件型号:TL074

我可以知道 TL074CDR 的最大输出电流是多少吗? 它是否与-26mA (短路电流)=+/ISC 相同。 谢谢  

BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    短路电流的测试条件是输出电压强制为零、因此这不是有用的值。 无论如何、没有为 TL074指定 ISC。

    您可以根据图6-45中的负载电阻推导输出电流。

    TL074H 的规格要好得多;请参阅图6-12/6-13。